Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMDS 2007.5 のダウンロード

英語 Worldwide

ご利用できるその他の EMPro ダウンロード

お客様は、このバージョンに更新する事を強くお勧めします。AMDS 2007.5 をインストールする為に、AMDS 2007.5 インストール手順を参照してください。加速カードを利用するお客様は、ドライバーも更新する必要があります。インストール後は、指示が bin/Acceleware map に設置されます。現在のドライバーをアンインストールする為には、Acceleware インストール・ガイドの18ページにある第11節を参照してください。Acceleware のドライバー及び NDVIDIA ディスプレイ・ドライバー両方もアンインストールする事をお勧めします。本ガイドの第9節は、新規ドライバーのインストール手順のウォーク・スルーを行います。

    Windows 用ダウンロード

    ダウンロード オペレーティング
    システム
    ファイル
    の種類
    ファイル
    サイズ
    ファイル
    の日付
    Windows EXE 230 MB 2008年1月22日
    * ダウンロードにかかる時間は、ネットワークの速度によって異なります。高速ネットワーク上の一般的なダウンロード数が1時間以上かかることがあります。
    サポートされているバージョン:
    • Windows 2000 Professional SP3
    • Windows XP Professional x64 Edition
    • Windows XP Professional SP2
    ライセンス及びインストール
    コードワード

    AMDS 2007.5 ライセンス構成が更新されている為、配布の 2.7 FlexLM を利用する様になる事にご注意ください。以前のバージョンの AMDS 2007.4 を利用中のお客様は、新しいコードワードを要求する必要があります。コードワードをまだ取得していない方は、*コードワードを要求*してください。

     
    ソフトウェア管理

      無料試用のお申し込み
      ライセンス管理

    サポート情報
    ドキュメンテーション